Mit Spannungswandlern die Effizienz und Lebensdauer von Batterien verbessern Frederik Dostal
Durch den Einsatz eines Spannungswandlers in einem bestehenden System lässt sich der Wirkungsgrad des Systems erhöhen und die Lebensdauer einer Batterie verlängern

Direct Digital Controller für nachhaltiges Bauen Analog Devices
DDC-Systeme (Direct Digital Controllers) sind für das moderne Gebäudemanagement unverzichtbar. Sie ermöglichen die Überwachung und Steuerung verschiedener Gebäudesysteme in Echtzeit. Im Zuge des technologischen Fortschritts kommen DDC-Systeme mit Ethernet-Anschluss immer häufiger zum Einsatz und tragen dazu bei, die Effizienz und Sicherheit von Gebäuden weiter zu verbessern. Erfahren Sie mehr in diesem Beitrag von Analog Devices.

Überragende Audioqualität mit Plug&Play-fähigen Klasse-D-Verstärkern Matt Felder
Erfahren Sie in diesem Beitrag alles über eine neue Generation von Klasse-D-Audioverstärkern mit Digitaleingang und Plug&Play, deren Audioqualität herkömmlichen analogen Klasse-D-Verstärkern weit überlegen ist.

Drahtlose Verbindungen für die Industrie Mark Patrick
In modernen Produktionsanlagen kommt es auf flexible Fertigung und drahtlose Konnektivität an. Führende Hersteller müssen sich schnell auf veränderte Kundenbedürfnisse, Anpassungen und kurze Produktlebenszyklen einstellen. Sie sind daher auf untereinander kompatible Prozesse und Geräte angewiesen, die neu konfiguriert, modifiziert und umgehend durch wartungsfreie Steckverbinder ersetzt werden können, um Kosten und Ausfallzeiten zu reduzieren. Hier kommen die Lösungen von Phoenix Contact und Analog Devices ins Spiel.

Gute Schwingungen erfassen: Voyager 3; Drahtlose Vibrationsüberwachungs-Plattform Paul Golata
Wenn Sie ein Entwickler sind, der sich mit zustandsorientierter Überwachung beschäftigt, könnte ein MEMS-basiertes Evaluierungskit zur drahtlosen Vibrationsüberwachung genau das Richtige für Sie sein, um die Anlagenüberwachung und Lösungsentwicklung zu beschleunigen.

3 EMI-empfindliche Lösungen für elektrostatische Probleme Tommy Cummings
Moderne Fahrzeuge haben viel mehr zu bewältigen als in Zeiten des reinen AM-Radioempfangs mit Knöpfen und Tastern. Heutzutage ist in der elektrischen Umgebung von Fahrzeugen eine Menge los und viele Anwendungen reagieren empfindlich auf elektromagnetische Störungen (EMI).

Die Welt ist analog – wie erwerbe ich die notwendigen Kompetenzen? Uwe Bröckelmann
Wenn man Fachzeitschriften liest oder im Internet nachschaut, bekommt man schnell den Eindruck, dass die heutige Welt digital ist und die analoge Technik der Vergangenheit angehört. Aber ist das tatsächlich so?

Die faszinierende MINT-Welt mit Analog Devices Tommy Cummings
Wäre es nicht großartig, einen Elektroingenieur in der Familie zu haben? Die Schulen sind derzeit geschlossen, die Schülerinnen und Schüler sitzen zuhause fest und suchen nach einer Beschäftigung. Das ist eine gute Gelegenheit, sie mit diesem Berufsfeld vertraut zu machen – und zwar auf unterhaltsame, kurzweilige und gleichzeitig informative Art. Analog Devices bietet eine Reihe von interessanten Projekten für den Bildungsbereich an, die die Lücke füllen können, die durch den Schulausfall entstanden ist. Sie richten sich an junge Menschen, die mit MINT-Projekten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) vertraut sind, die in vielen Schulen angeboten werden. Mit den Produkten von Analog Devices können Schüler und Studenten – und sogar Hobbyisten – mit einem interdisziplinären und praxisnahen Ansatz von zu Hause aus lernen.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen