Neu bei Mouser: Der hochempfindliche IR-Sensor STHS34PF80 von STMicroelectronics zur Bewegungs- und Präsenzerkennung in Automatisierungsapplikationen

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


4. Oktober 2023Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten Halbleitern und elektronischen Bauelementen, führt ab sofort den hochempfindlichen Infrarotsensor STHS34PF80 von STMicroelectronics. Der STHS34PF80 ist ein äußerst stromsparender, MEMS-basierter Infrarotsensor (IR-Sensor), der speziell entwickelt wurde, um die Einschränkungen bestehender Passiv-Infrarot (PIR)-Sensoren zu überwinden, die bei der Erkennung von stationären Objekten ihr Ziel verfehlen. Er ermöglicht eine konsistente Funktion der Gebäude- und Heimautomatisierung, unabhängig davon, ob sich die erkannten Personen bewegen oder nicht. Dieser ungekühlte, werkseitig kalibrierte Näherungssensor verfügt über thermische MOSFETs (TMOS), die empfindlich auf IR-Erwärmungseffekte reagieren und die absolute Temperatur oder IR-Strahlung von Objekten innerhalb des Sichtfelds (FOV) genau erfassen können. Diese Fähigkeiten machen den STHS34PF80 zu einer perfekten Lösung für Smart Homes, intelligente Gebäude und IoT-Applikationen, die eine präzise Erkennung von Bewegung, Präsenz oder Übertemperatur erfordern.

 

Der bei Mouser Electronics erhältliche STHS34PF80Infrarotsensor von STMicroelectronics besteht aus thermischen MOSFETs (TMOS), digitalen Ausleseschaltungen und der ausgereiften und zuverlässigen Silicon-on-Insulator (SOI)-CMOS-Technologie von ST, die effizient auf demselben Chip integriert sind. Mehrere TMOS-Transistoren sorgen für die IR-Erkennung, und jeder Transistor wird im Unterschwellenbereich betrieben, wodurch der Drain-Source-Strom extrem temperaturabhängig und äußerst empfindlich ist. Diese Bedingung ermöglicht die Messung der Absorption von IR-Strahlung am Gate des Transistors, was dazu beiträgt, die Anwesenheit und Bewegung eines Objekts mithilfe eines in den Sensor integrierten intelligenten Algorithmus zuverlässig zu erkennen und zu messen. Der Wellenlängenbereich des STHS34PF80 zur Erfassung von Infrarotstrahlung liegt zwischen 5 µm und 20 µm und ist damit sehr gut für die Erfassung der menschlichen Spitzenstrahlung geeignet, die bei 9,8 µm liegt. Der Näherungssensor nutzt die Time-of-Flight-Technologie, um Objekte innerhalb von 4 m zu erkennen, ohne dass eine optische Linse erforderlich ist, und verfügt über ein 80-Grad-Sichtfeld, das einen großen Bereich vor dem Sensor abdeckt. Ein optischer Bandpassfilter am Eingang sorgt dafür, dass das Umgebungslicht die Erkennungsleistung nicht beeinträchtigt. Für eine noch größere Reichweite oder ein noch größeres Sichtfeld können Ingenieure kundenspezifische oder handelsübliche Fresnel-Linsen integrieren, um die Leistung zu steigern. Der Betriebsstrom des Sensors ist mit 10 µA wesentlich geringer als der eines herkömmlichen PIR-Sensors, wodurch er sich ideal für stromsparende und batteriebetriebene Geräte eignet.

 

Der hochintegrierte, SMD-freundliche Infrarotsensor STHS34PF80 ist in einem kleinen, organischen LGA-SMT-Gehäuse mit den Abmessungen 3,2 mm x 4,2 mm x 1,455 mm und 10 Anschlüssen erhältlich, das ECOPACK-, RoHS- und Green-konform ist und eine hohe Immunität gegenüber elektromagnetischen Störungen bietet. Für Entwicklungsprozesse wird der STHS34PF80 auch durch ein Evaluierungskit (dasSTEVAL-MKI231KA) unterstützt, das ebenfalls über die Website von Mouser erhältlich ist. Er enthält außerdem das STHS34PF80-Industrieboard, eine Fresnel-Linse (zur Überprüfung der Leistung) und einen Standard-DIL24-Adapter.

 

Mehr erfahren Sie unter https://mouser.de/new/stmicroelectronics/st-sths34pf80-infrared-sensor/

 

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833