Neu bei Mouser: Der LD20-2600B Durchflusssensor von Sensirion für medizinische und lebensmitteltechnische Applikationen

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


April 2024Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und Industrieautomatisierungsprodukten, führt ab sofort den LD20-2600B Durchflusssensor von Sensirion. Der LD20-2600B ist ein hochpräziser, schmaler Einwegsensor für hochvolumige Applikationen in der Medizin, Wissenschaft oder Lebensmittelindustrie.

Der bei Mouser erhältliche LD20-2600B von Sensirion ist ein hochleistungsfähiger Durchflusssensor mit einer Genauigkeit von 5 % (H2O) bei voller Skala und einer Wiederholbarkeit von 0,5 % (H2O), der einen maximalen Versorgungsstrom von 6000 μA und einen geraden, ungehinderten Durchflusskanal ohne bewegliche Teile verwendet. Der LD20-2600B verfügt über die CMOSens®-Technologie, die das Sensorelement, die Signalverarbeitung und die digitale Kalibrierung auf einem kleinen CMOS-Chip vereint. Der Sensor ermöglicht eine bidirektionale Messung von Durchflussraten von 1000 ml/h bis in den einstelligen ml/h-Bereich und erkennt gleichzeitig häufige Fehlerzustände wie Verstopfung, freien Durchfluss oder Luftblasen mit bisher unerreichter Geschwindigkeit und Empfindlichkeit. Der Einwegsensor misst die Durchflussrate direkt und an der Stelle, an der sie benötigt wird, um eine effektivere Patientenbehandlung und mehr Sicherheit zu gewährleisten. Der Sensor liefert die Daten über eine digitale I²C-Schnittstelle über Metallkontaktpads.

Der LD20-2600B-Sensor kann außerdem die Medikamentenabgabe präzise und in Echtzeit messen. Folglich werden Therapien effektiver und lassen sich leichter überwachen und steuern. Der Sensor ermöglicht es Herstellern von Medizinprodukten, die Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit ihrer Produkte zum Wohle der Patienten und des Pflegepersonals zu verbessern.

Der LD20-2600B-Sensor zeichnet sich durch einen extrem geringen Stromverbrauch aus und ist daher für batteriebetriebene Applikationen geeignet. Er besteht aus medizinischem, chemisch beständigem, benetztem Material und bietet hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität.

Die bei Mouser bestellbare LD20 Basisstation wird zur Evaluierung und Überprüfung des LD20-2600B Durchflusssensors verwendet. Der Anschlussblock hält den Sensor mechanisch über einen Clip-in-Mechanismus in Position und stellt eine elektrische Schnittstelle zwischen den Kontaktflächen des Sensors und einem PC dar. Die Basisstation verfügt über Befestigungslöcher, mit denen sie auf einer Werkbank verankert werden kann, und bietet einen grundlegenden Schutz vor elektrostatischer Entladung.

Mehr über den LD20-2600B Durchflusssensor erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/sensirion/sensirion-ld20-2600b-liquid-flow-sensor/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Über Sensirion

2026 - Sensirion ist ein führender Sensorhersteller und bietet Sensoren zum Messen von relativer Feuchte und Durchflusssensoren mit einzigartiger Leistungsfähigkeit an. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Flüssigkeitsdurchflusssensoren, Massendurchflussmesser, Massenflussregler und differentielle Drucksensoren. Mit den Mikrosensor-Lösungen von Sensirion profitieren OEM-Kunden von der bewährten CMOSens®-Technologie und einem exzellenten technischen Support. Unter einer Vielzahl von Applikationen werden die Durchfluss- und Feuchtesensoren erfolgreich in der Automobil- und Medizintechnik eingesetzt.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833