Mouser führt ab sofort die DA14592 BLE 5.2 SoCs mit Embedded-Flash

Zur sofortigen Veröffentlichung

Folgen Sie uns


29. Februar 2024Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und Industrieautomatisierungsprodukten, bietet ab sofort den DA14592 Bluetooth® Low-Energy (BLE) 5.2 System-on-Chip (SoC) mit Embedded-Flash von Renesas Electronics an. Dieser robuste BLE-fähige SoC wurde für das Tracking von Objekten und Aktivitäten, Geräte mit Benutzeroberfläche, Datenerfassung, High-End-Sprachfernbedienungen und für Crowdsourcing-Standortinformationen für Google und Apple entwickelt.

Der bei Mouser erhältliche DA14592 BLE 5.2 SoC von Renesas verfügt über einen Multi-Core-Prozessor mit Arm® Cortex®-M33 und Arm Cortex-M0+ bei 64 MHz sowohl für Applikationen als auch für eine konfigurierbare Medienzugriffskontrolle in einer Lösung mit geringem Stromverbrauch (<3,5 mA) und kleiner Grundfläche. Der Multi-Core-SoC DA14592 kombiniert 15-Bit-8-Kanal-Sigma-Delta-Analog-Digital-Wandler (ADC), mehrere Universal-Ein-/Ausgänge (GPIOs) sowie eine optimierte Integration von On-Chip-Speicher (RAM/ROM/Flash) und SoC-Die-Größe für eine kosteneffiziente Leistung in einem breiten Spektrum von Applikationen.

Der DA14592 unterstreicht die führende Position von Renesas im Bereich des geringen Stromverbrauchs durch den Einsatz des neuen Low-Power-Modus, der einen Funk-Sendestrom von lediglich 2,3 mA bei 0 dBm und einen Funk-Empfangsstrom von 1,2 mA ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt er einen extrem niedrigen Ruhestrom von 90 nA, der die Haltbarkeit von Endprodukten, die mit einer angeschlossenen Batterie geliefert werden, verlängert. Für Produkte, die hohe Rechenleistung für Anwendungen erfordern, zeichnet er sich außerdem durch einen extrem niedrigen aktiven Strom von 34 µA/MHz aus.

Der DA14592 benötigt in der Regel nur sechs externe Komponenten und bietet damit die beste eBOM seiner Klasse sowie die niedrigsten Kosten und die geringste Größe. Der hochpräzise On-Chip-RCX macht einen externen Quarz im Ruhezustand überflüssig, sodass für die meisten Applikationen nur ein 32-MHz-Quarz erforderlich ist. Darüber hinaus ist er mit umfassenden Support-Tools und Programmierbeispielen ausgestattet.

Der Renesas DA14592 wird von den ebenfalls bei Mouser erhältlichen DA14592 Development Tools unterstützt. Diese umfassen zwei Tochterboardtypen (DA14592-01O9DB-P, DA14592-016FDB-P), ein Development Kit (DA14592-016FDEVKT-U) und ein Development Kit Pro (DA14592-016FDEVKT-P). Diese Development Tools bieten eine umfassende und benutzerfreundliche Entwicklungsumgebung mit Echtzeit-Power-Profiling und ermöglichen die schnelle Entwicklung und das Prototyping von Applikationen auf Basis des DA14592 SoC.

Mehr über die DA14592 BLE 5.2 SoCs erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/renesas/renesas-da14592-ble-socs/.

Mehr über die DA14592 Development Tools erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/renesas/renesas--da14592-dev-tools/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Eilidh Kerr
Publitek Account Manager
+44 (0) 1582 390 980
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833