Mouser Electronics führt jetzt das extrem kompakte DA14535 SmartBond TINY SoC von Renesas – ideal für medizinische Einwegprodukte
17. Juli 2025 – Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten Halbleitern und elektronischen Bauteilen, hat ab sofort das DA14535 SmartBond TINY System-on-Chip (SoC) von Renesas Electronics im Sortiment. Das stromsparende, kosteneffiziente DA14535 ist eines der branchenweit kompaktesten und energieeffizientesten Bluetooth® 5.3-SoCs, das neue Sorten von Internet der Dinge (IoT)-Geräte ermöglicht, einschließlich des wachsenden Marktes für vernetzte Medizin-Produkte.
Das bei Mouser Electronics erhältliche DA14535 SmartBond TINY SoC überzeugt durch seinen hohen Integrationsgrad und ermöglicht dadurch geringe Systemkosten. Das SoC basiert auf einem 32-Bit-Arm®-Cortex®-M0+-Mikrocontroller mit einem vollständigen Satz an analogen und digitalen Peripherien und integriert einen 2,4-GHz-Transceiver – alles in einem winzigen Gehäuse mit Abmessungen von lediglich 2,2 × 3,0 mm. Mit nur sechs externen passiven Bauteilen, einem Quarzoszillator, einer Stromquelle und einer 2,4-GHz-Antenne lässt sich ein vollständiges Bluetooth-Low-Energy-System realisieren. Das SoC eignet sich besonders für Applikationen wie Asset-Tracking, Näherungssensoren, drahtlose Sensorknoten, Wearables, medizinische Geräte, Human-Interface-Geräte (HIDs), Industrieapplikationen und mehr.
Mouser führt darüber hinaus das DA14535MOD SmartBond TINY BLE 5.3-Modul, das auf dem DA14535 SoC basiert. Das stromsparende Modul ist weltweit zertifiziert und verfügt über einen integrierten 1-MBit-NOR-Flash, einen 32-MHz-Quarz (XTAL) sowie eine gedruckte Antenne, was kürzere Markteinführungszeiten bei geringeren Entwicklungskosten möglich macht.
Die ebenfalls bei Mouser erhältlichen DA14535 SmartBond TINY Development Kits ermöglichen eine schnelle Demonstration und Evaluierung des DA14535 SoC und sind in den Varianten USB und Pro verfügbar. Das DA14535 USB-Kit ist ein kompaktes, tragbares USB-Board mit Bluetooth-Low-Energy-Technologie, einem mikroBUS-Steckplatz, 2 MBit/s SPI-Flash und einem integrierten DA14535 SoC. Das DA14535 Pro-Kit umfasst ein Mainboard, ein Tochterboard mit dem DA14535 SoC sowie ein Mini-USB-Kabel. Zu den umfangreichen Funktionen des Kits zählen zwei mikroBUS-Header-Schnittstellen, Kompatibilität mit Arduino Uno und ein integrierter 2-MBit-SPI-Flashspeicher. Mit dem Pro-Kit können Nutzer zudem HF-Messungen durchführen, entweder über die integrierte gedruckte Antenne oder über einen SMA-Anschluss.
Mehr erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/renesas/renesas-dialog-da14535-soc/.
Weitere Neuigkeiten von Mouser und die neuesten Produkte finden Sie unter https://eu.mouser.com/newsroom/.
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
2026 - Renesas Electronics ist ein Halbleiter-Unternehmen mit einem hervorragenden Portfolio weltweit führender Produkte. Renesas verfügt über die Technologie und die Fähigkeiten, fast alles liefern zu können, was in einem Zeitalter benötigt wird, das sich auf die menschlichen Bedürfnisse konzentriert, einschließlich Sicherheitstechnologien, Miniaturisierung und Energiespartechnologien, Netzwerk- und Schnittstellentechnologien. Renesas ist bestrebt, einen Schritt voraus zu bleiben und der echte Anbieter intelligenter Chip-Lösungen zu sein — der weltweit führende Anbieter auf seinem Gebiet.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.