DA14533 Bluetooth 5.3 SoC von Renesas, jetzt bei Mouser, reduziert den Stromverbrauch bei Fahrzeuganwendungen

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


05. Juni 2025 Mouser Electronics, Inc. der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und Industrieautomatisierungsprodukten, führt ab sofort das DA14533 Bluetooth® 5.3 System-on-Chip (SoC) von Renesas Electronics. Ausgestattet mit fortschrittlichem Leistungsmanagement vereinfacht das Bluetooth-SoC die Integration, reduziert den Stromverbrauch und verlängert die Lebensdauer von batteriebetriebenen Systemen mit geringer Kapazität. Das DA14533 SoC ist für die Automobilindustrie qualifiziert und eignet sich für Applikationen wie Reifendrucküberwachung (TPMS), schlüssellosen Zugang, Onboard-Diagnose (OBD), Industrieautomatisierung und Telematik.

 

Das Renesas DA14533 SoC, das jetzt bei Mouser verfügbar ist, enthält einen 2,4-GHz-Transceiver, einen Arm® Cortex®-M0+ Mikrocontroller, eine große Auswahl von Peripheriegeräten und die neuesten Sicherheitsfunktionen. Das DA14533 SoC verfügt über 64 kB RAM, 160 kB ROM und 12 kB einmalig programmierbaren (OTP) Speicher. Ein integrierter Abwärtswandler mit niedrigem IQ passt die Ausgangsspannung präzise an die Systemanforderungen an und bleibt auch im Schlafmodus aktiv. Das DA14533 SoC reduziert die Engineering-Stückliste (eBOM) und vereinfacht die Entwicklung, da es nur sechs externe Komponenten benötigt und einen einzigen externen Oszillator (XTAL) für den aktiven und den Schlafmodus aufweist. Das DA14533 wird in einem 3,5 x 3,5 mm großen, 22-poligen WFFCQFN-Gehäuse geliefert und ist damit eines der kleinsten Bluetooth SoCs für den Fahrzeugbereich auf dem Markt, eine ideale Wahl für Systeme mit begrenztem Platzangebot. Das DA14533 SoC ist außerdem AEC-Q100 Grade 2-qualifiziert mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +105°C, was eine zuverlässige Leistung in rauen Automobil- und Industrieumgebungen gewährleistet. Das SoC wird mit Knopfzellenbatterien gespeist und verfügt über integrierte AES-Verschlüsselung und -Entschlüsselung, True Random Number Generation (TRNG) und Debug-Funktionen.

 

Renesas Electronics Corporation bietet DA14533 Development Tools zur Bewertung der Bauteilleistung. Das DA14533-00RNDEVKT-P Pro-Development Kit enthält ein Pro-Motherboard mit einem USB-Anschluss zur Stromversorgung und zur Verbindung mit einem PC, auf dem die Evaluierungssoftware läuft. Das Pro-Kit enthält außerdem ein Pro-Daughterboard mit einem vormontierten DA14533 SoC und einer integrierten Antenne. Das Pro-Daughterboard ist auch separat verfügbar als DA14533-00RNDB-P für Benutzer, die bereits das Pro-Motherboard besitzen.

 

Mehr erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/renesas/renesas-dialog-da14533-soc/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Eilidh Kerr
Publitek Account Manager
+44 (0) 1582 390 980
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833