Ab sofort bei Mouser: Das Wi-Fi-7-Frontend-Modul QM45639 von Qorvo zur Unterstützung für Smart Home- und tragbare Verbrauchergeräte

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


4. September 2023 Mouser Electronics, Inc., das führende Unternehmen für Neuprodukteinführungen™ mit unschlagbarer Innovationskraft, führt jetzt das QM45639. Dieses Wi-Fi®-7-Frontend-Modul (FEM) von Qorvo bietet einen breiteren Kanal und mehr Kapazität als das 6-GHz-Spektrum, was zu massiven Durchsatzsteigerungen führt. Wi-Fi 7 kann Spitzenraten von über 40 GBit/s liefern, was eine vierfache Steigerung gegenüber Wi-Fi 6E bedeutet. Das QM45639 FEM bietet blitzschnelle drahtlose Konnektivität für PCs in Spiel- und Arbeitsumgebungen sowie eine außergewöhnliche Leistung für Geräte in den Räumlichkeiten des Kunden, Smart Home-Geräte, tragbare Verbraucherelektronik und Wearables.

 

Das für 802.11be-Systeme optimierte QM45639 von Qorvo unterstützt die nächste Generation von datenzentrierten IoT-Applikationen. Das QM45639-Modul bietet eine hervorragende Leistung durch die Optimierung des Leistungsverstärkers für einen breiten Bereich von Versorgungsspannungen für mobile Applikationen, von 3 V bis 5 V. Das Hochleistungsmodul verfügt über eine Tx-Verstärkung von 29 dB und eine Rauschzahl von 2,3 dB sowie eine Rx-Verstärkung von 14 dB (hohe Verstärkung), eine Rx-Verstärkung von 12 dB (niedriger Strom) und einen Bypass-Verlust von 3 dB. Der integrierte Leistungskoppler und mehrere Wi-Fi-Sendezustände gewährleisten einen flexiblen, hocheffizienten Betrieb für alle Applikationen.

 

Als Wi-Fi-7-Bauelement ist das QM45639-Modul mit Matter kompatibel, einem neuen Konnektivitätsstandard für IoT-Geräte. Matter ist eine universelle Softwareschicht, eine Grundlage für vernetzte Dinge und ihre Applikationen, die auf verschiedenen Protokollen aufbaut und mit diesen kompatibel ist. Durch die Verwendung von Standard-IP als Kommunikationsprotokoll, auf dem Matter aufbaut, fungiert es als universeller IoT-Standard, der mit verschiedenen Protokollen kompatibel ist, die heute in Haushalten eingesetzt werden.

 

Das QM45639-Modul wird von dem Evaluierungsboard QM45639EVB von Qorvo unterstützt, das ebenfalls bei Mouser erhältlich ist. Das QM45639EVB-Board enthält ein vormontiertes QM45639-Modul in einem kompakten 2 mm x 2 mm großen Laminatgehäuse. Das Evaluierungsboard bietet eine beispielhafte Applikationsschaltung, die ein schnelles Prototyping bei der Integration in bestehende Designs ermöglicht.

 

Um mehr über das QM45639-FEM mit 5 GHz bis 7 GHz Wi-Fi 7 zu erfahren, besuchen Sie https://mouser.de/new/qorvo/qorvo-qm45639-module/.

 

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833