Mouser führt jetzt den Ethernet-Controller NCN26010 von onsemi für weniger Kabel und geringere Kosten

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


22. Juni 2023Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor für Neuprodukteinführungen mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauelementen™, hat ab sofort den industriellen Ethernet-Controller NCN26010 von onsemi im Produktportfolio. Dieser neue Ethernet-Controller mit 10BASE-T1S Ethernet ist für die zuverlässige Mehrpunktkommunikation in industriellen Umgebungen konzipiert.

 

Der onsemi NCN26010 ist ein IEEE 802.3cg-konformes 10-MBit/s-Bauelement, das einen Media Access Controller (MAC), eine PLCA-Abstimmungs-Subschicht (RS) und eine 10BASE−T1S-PHY enthält, die für industrielle Multidrop-Ethernet-Netzwerke ausgelegt sind. Das Bauelement kann mehr als 40 Knoten auf einem verdrillten einpaarigen Datenkabel ermöglichen und übertrifft damit die vom IEEE 802.3cg-Standard geforderte Anzahl von Knoten um das Fünffache, was die Installationskosten und die Komplexität der Einrichtung reduziert. Dieser PHY + MAC-Controller für 10BASE-T1S kann mit Steuerungen, Sensoren und andere Geräte verwendet werden, ohne dass eine externe MAC erforderlich ist.

 

Der NCN26010 reduziert die Verkabelung im Schaltschrank um bis zu 70 % und erhöht gleichzeitig die Bandbreite erheblich. In Backplanes vereinfacht er das Layout und die Leistungsverteilung, ohne die Datenraten oder Latenzen zu beeinträchtigen. Viele Applikationen, wie z. B. Aufzüge, können mit dem neuen Controller den Datendurchsatz über die bestehende Verkabelung erhöhen, und dank der Fähigkeit, Strom über Datenkabel zu übertragen, können komplexe Sensornetzwerke mit einfachen und kostengünstigen Kabelführungen aufgebaut werden.

 

Der NCN26010 ist ein idealer Ersatz für herkömmliche industrielle Punkt-zu-Punkt- und Mehrpunkt-Kommunikationsstandards. The T1S MAC/PHY-Bauelement kann RS-485, CAN, RS-232, HART und andere ersetzen. Dadurch wird ein höherer Datendurchsatz im Vergleich zu bestehenden Verkabelungen erreicht, wodurch die Notwendigkeit zum erneuten Verlegen von Kabeln entfällt, was oft die größten Kosten in einer Netzwerkinstallation verursacht. Darüber hinaus verfügt der NCN26010 über eine proprietäre verbesserte Rauschimmunität, die für Installationen in elektrisch lauten Industrieumgebungen unerlässlich ist.

 

Der NCN26010 Controller wird von dem NCN26010XMNEVB 10BASE-T1S MACPHY Evaluierungsboard, dem NCN26010BMNEVB Adapterboard und dem NCN26010XMNEVK 10BASE-T1S SPE-Evaluierungskit unterstützt, die alle ebenfalls bei Mouser erhältlich sind.

 

Weitere Informationen über den industriellen Ethernet-Controller NCN26010 von onsemi finden Sie unter https://mouser.de/new/onsemi/onsemi-ncn26010/.

 

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Über onsemi
2026 -

onsemi entwickelt disruptive Innovationen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche Automotive und Industrie und treibt den Wandel in Megatrends wie Fahrzeugelektrifizierung und -sicherheit, nachhaltige Energienetze, Industrieautomatisierung sowie 5G- und Cloud-Infrastruktur voran. onsemi bietet ein hochdifferenziertes und innovatives Produktportfolio mit intelligenten Energie- und Sensortechnologien für die komplexesten Herausforderungen der Welt und ist Vorreiter bei der Schaffung einer sichereren, saubereren und intelligenteren Welt.

 

 

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833