Ab sofort bei Mouser: Leistungsstarker Energy-Harvesting-PMIC NEH2000BYJ von Nexperia für stromsparende Applikationen
3. Mai 2023 – Mouser Electronics, Inc., das führende Unternehmen für Neuprodukteinführungen™ mit unschlagbarer Innovationskraft, führt ab sofort den integrierten Leistungsmanagement-Schaltkreis (PMIC) NEH2000BYJ von Nexperia für Energy Harvesting. Der NEH2000BYJ PMIC erntet die von einer Photovoltaik-Zelle (PV-Zelle) erzeugte Energie, mit der wiederum eine wiederaufladbare Batterie geladen wird. Der neue PMIC von Nexperia ist die ideale Wahl für stromsparende Applikationen wie drahtlose IoT-Geräte, Wearables, Smart-Fernbedienungen sowie Industrie- und Umweltüberwachungslösungen.
Der ab sofort bei Mouser erhältliche Energy-Harvesting-PMIC NEH2000BYJ von Nexperia verfügt über Voreinstellungen auf dem Chip, was die Implementierung von Energy-Harvesting-Designs vereinfacht. Dies bietet Ingenieuren ein noch nie dagewesenes Maß an Benutzerfreundlichkeit. Selbst mit begrenzten Kenntnissen im Bereich Energy Harvesting ist es möglich, hochleistungsfähiges Energy Harvesting schnell in neue Produktdesigns zu integrieren und einzusetzen.
Das fortschrittliche Maximum Power Point Tracking (MPPT) von Nexperia verwendet einen integrierten Hill-Climbing-Algorithmus, um die maximale Leistung an die Last zu liefern. Das MPPT ist so konzipiert, dass es unabhängig von den spezifischen Eigenschaften der Harvester ist. Es kann jeder Harvester verwendet werden, der den technischen Daten des Chips entspricht. Der MPPT-Schaltkreis kann den Punkt maximaler Leistung alle 0,7 Sekunden erkennen, was zu einem maximalen Wirkungsgrad in verschiedenen Umgebungen führt, in denen sich die Energie im Laufe der Zeit schnell ändern kann. Der MPPT-Schaltkreis funktioniert selbstständig und erfordert keine Vorprogrammierung. Dank der Selbstoptimierung ist es also nicht mehr erforderlich, die fluktuierende Umwelt ganz genau zu kennen.
Der PMIC NEH2000BYJ bietet einen Harvesting-Leistungsbereich von 35 μW bis 2 mW und ist in einem 16-poligen, 3,0 mm × 3,0 mm großen QFN-Gehäuse erhältlich, wodurch er ideal für Applikationen mit eingeschränkten Platzverhältnissen geeignet ist.
Mehr über den Energy-Harvesting-PMIC NEH2000BYJ von Nexperia finden Sie unter https://www.mouser.de/new/nexperia/nexperia-neh2000byj-pmic/.
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
2026 - Nexperia, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein globales Halbleiterunternehmen mit einer langen europäischen Geschichte und über 12.500 Mitarbeitern in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten. Als führender Experte in der Entwicklung und Produktion von essentiellen Halbleitern ermöglichen die Bauteile von Nexperia die Grundfunktionalität von praktisch jedem elektronischen Design in der Welt – von Automobil- und Industrie- bis hin zu mobilen und Verbraucherapplikationen.
Das Unternehmen bedient einen weltweiten Kundenstamm und versendet jährlich mehr als 100 Milliarden Produkte. Diese Produkte gelten als Maßstab in Sachen Effizienz, Prozesssteuerung, Größe, Energie und Leistung. Das Engagement von Nexperia für Innovation, Effizienz und strenge Industrieanforderungen zeigt sich in seinem umfangreichen IP-Portfolio, seiner wachsenden Produktpalette und seiner Zertifizierung nach den Normen IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.