Jetzt bei Mouser: Die feldkonfektionierbaren Quasar OptiX-Steckverbinder von Molex vereinfachen die Installation in Außenbereichen

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


Mehr über die feldkonfektionierbaren Quasar OptiX-Steckverbinder
Mehr über die feldkonfektionierbaren Quasar OptiX-Steckverbinder

4. Juli 2025 Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor für Neuprodukteinführungen mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauteilen™, hat ab sofort die feldkonfektionierbaren Quasar OptiX-Steckverbinder von Molex im Sortiment. Sie ermöglichen es Installateuren, werkseitig polierte sowie mechanisch gespleißte Steckverbinder in geschützten Außenumgebungen einfach an optischen Kabeln anzubringen. Die Quasar OptiX-Steckverbinder eignen sich für Netzwerkgeräte, drahtlose Infrastrukturen und Applikationen in der Telekommunikation, darunter Installationen von Breitbanddienstanbietern, Fibre-to-the-X (FTTX)-Architekturen und verteilte Zugangs-/Remote-PHY (Physical Layer)-Systeme.

 

Die ab sofort bei Mouser erhältlichen feldkonfektionierbaren Quasar OptiX-Steckverbinder ermöglichen eine schnellere Installation von Glasfaserkabeln vor Ort und reduzieren gleichzeitig Ausfallzeiten und Wartungskosten. Da Installateure die Kabel nicht mehr spleißen müssen, sondern einfach verbinden können, entfallen manuelles Epoxidieren und Polieren, der Bedarf an Vorrichtungen und Schulungen wird reduziert und die Designflexibilität verbessert. Im Gegensatz zum Fusionsspleißen können die Steckverbinder auch in Bereichen bearbeitet werden, die widrigen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind und in denen es zu Schäden an den Geräten kommen kann.

 

Die Quasar OptiX-Steckverbinder zeichnen sich durch eine hohe Haltekraft und werkseitig polierte Steckerschnittstellen aus, um die Netzwerkleistung zu verbessern und Signalverluste zu reduzieren. Weitere Merkmale sind ein SC-Stecker, ein ummanteltes Bare-Fiber-Kabel und ein Single-Mode-Fasertyp. Die feldkonfektionierbaren Steckverbinder eignen sich für die Installation im Freien in Regionen mit extremen Temperaturschwankungen und arbeiten je nach Kabeltyp zuverlässig bei Temperaturen von -40 °C bis +75 °C oder -25 °C bis +70 °C. Die leistungsstarken Steckverbinder halten außerdem 500 Steckzyklen stand, unterstützen eine Zugbelastung von 40 N/5 s und erfüllen die Industriestandards IEC 61754-4 und ANSI/TIA-568.3-E.

 

Mehr erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/molex/molex-quasar-optix-connectors/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Eilidh Kerr
Publitek Account Manager
+44 (0) 1582 390 980
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833