Mouser führt ab sofort die PIC32CZ CA-Mikrocontroller von Microchip Technology für sichere Industrie- und Automotive-Applikationen

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


Learn more about the PIC32CZ CA microcontrollers

11. April 2024Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und Industrieautomatisierungsprodukten, führt ab sofort die PIC32CZ CA-Mikrocontroller von Microchip Technology. Bei den PIC32CZ CA handelt es sich um hochleistungsfähige 32-Bit-MCUs, die zahlreiche Konnektivitätsoptionen bieten und sich ideal für industrielle Gateways, Grafiken oder Automotive-Applikationen eignen.

Die bei Mouser erhältlichen PIC32CZ CA-MCUs von Microchip Technology verfügen über einen Arm® Cortex®-M7-Prozessor, 8 MB Flash, 1 MB SRAM und eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen, darunter High-Speed-USB, CAN FD, SQI, SDHC, I2S™, Media LB™ Bus, EBI und SERCOM. Die PIC32CZ CA90-MCUs enthalten außerdem ein integriertes Hardware-Sicherheitsmodul (HSM), das eine einheitliche Sicherheitslösung für Industrie- und Verbraucherapplikationen bietet. Das HSM arbeitet als sicheres Subsystem mit einer eigenen MCU auf dem Board, die Firmware- und Sicherheitsfunktionen verwaltet, wie z. B. Hardware Secure Launch, Schlüsselspeicherung, kryptografische Beschleunigung und mehr. Das HSM bildet ein sicheres Subsystem mit Firewall, das von der Haupt-MCU des Hosts getrennt ist und alle Sicherheitsfunktionen vom Haupt-Host-Mikrocontroller getrennt hält.

Die PIC32CZ CA-Mikrocontroller sind zudem mit einer sicheren Boot-Funktion ausgestattet, die die Authentizität und Integrität des Anwendungscodes überprüft und so vor böswilligen Manipulationen schützt. Zusätzlich wird die kryptografische Hardware im PIC32CZ CA90 verwendet, um die Signatur des Anwendungscodes und dessen Hashfunktion zu überprüfen. Dieses mehrschichtige Sicherheitskonzept gewährleistet, dass das Gerät nur authentifizierten und unveränderten Code ausführt und so vor unbefugtem Zugriff oder Manipulationen geschützt ist.

Die PIC32CZ CA-MCUs können mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen konfiguriert werden, darunter USART/UART, I2C, SPI, CAN FD, High-Speed-USB und Gigabit-Ethernet. Die Ethernet-Option umfasst Audio-Video-Bridging (AVB) und das Precision Time Protocol (PTP), das auf dem IEEE 1588-Standard basiert. Diese MCUs sind in TQFP- und BGA-Gehäusen mit 100, 144, 176 und 208 Pins erhältlich. Sie sind skalierbar mit 2, 4 oder 8 MB On-Board-Flash, 1 MB SRAM und ECC-Speicher (Error Correction Code), um Datenverfälschungen zu vermeiden.

Die PIC32CZ CA80- und PIC32CZ CA90-MCUs werden von den Curiosity Ultra Development Boards EV51S73A und EV16W43A unterstützt, die ebenfalls bei Mouser erhältlich sind. Diese Boards bieten eine komplette Evaluierungs- und Prototyping-Plattform für die PIC32CZ CA-MCUs. Die Curiosity Ultra Development Boards werden von der integrierten Entwicklungsumgebung MPLAB und MPLAB Harmony unterstützt und beinhalten einen eingebetteten Programmierer/Debugger. Die Anschlüsse ermöglichen ein einfaches Hinzufügen des Arduino Uno R3, MikroElektronika Click-Boards oder Xplained Pro-Erweiterungsboards für zur Entwicklung von Bluetooth® Audio, IoT, Robotik und anderen Proof-of-Concept Designs.

Mehr über die PIC32CZ CA-Mikrocontroller erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/microchip/microchip-pic32cz-ca80-ca90-mcus/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833