Neu bei Mouser: EV81X90A PIC32CM Curiosity Pro Development Board von Microchip auf Basis des Arm Cortex-M0+ mit AUTOSAR-Unterstützung

Zur sofortigen Veröffentlichung

Folgen Sie uns


13. April 2023Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten Halbleitern und elektronischen Bauelementen, führt ab sofort das EV81X90A PIC32CM Curiosity Pro Development Board von Microchip Technology. Das EV81X90A Development Board eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Applikationen, wie z. B. industrielle Kontrollsysteme, Hausautomatisierungssysteme, medizinische Geräte und Robotik.

 

Das EV81X90A PIC32CM Curiosity Pro Development Board von Microchip Technology ist mit Microchips innovativem PIC32CM JH ausgestattet – einem der ersten Mikrocontroller auf dem Markt, der auf einem Arm® Cortex®-M0+ mit AUTOSAR, MBIST und Secure Boot basiert. Dieser 100-Pin-TQFP-Mikrocontroller für Einsteiger hilft bei der Erfüllung spezifischer Konformitätsanforderungen wie funktionale Sicherheit und Cybersicherheit, die bisher nur für MCUs der oberen Leistungsklasse verfügbar waren. Das Gerät verfügt über fortschrittliche Funktionen, darunter zwei CAN-FD-Schnittstellen, einen geräusch- und wassertoleranten, peripheren Touch-Regler (PTC) mit Driven Shield+ und Secure Boot zur Authentifizierung des Codes vor der Ausführung. Weitere Merkmale sind Fehlerkorrekturverfahren (Error Correction Code, ECC) mit Fehlerinjektion und integriertem Speicher-Selbsttest (Memory-Built-In Self-Test, MBIST) für funktionale Sicherheit, ein ADC, DAC, Analogkomparatoren, Hardware-Fehlerbehebung und Loop-Back auf Kommunikationsschnittstellen.

 

Was die Software-Unterstützung betrifft, so ist das EV81X90A Curiosity Pro mit AUTOSAR kompatibel. Dabei handelt es sich um eine offene Software-Architektur, die es Entwicklern ermöglicht, auf eine niedrigere Hardware-Ebene zu wechseln, aber den ursprünglichen Applikationscode beizubehalten. Diese Funktion ermöglicht eine einfachere Migration zwischen verschiedenen Designs, um den Entwicklungsprozess zu vereinfachen und die Stücklistenkosten zu senken.

 

Um Entwicklungen zu verbessern und voranzutreiben ist das EV81X90A außerdem mit Arduino Uno- und mikroBUS™-Schnittstellen ausgestattet und hat drei Erweiterungsstiftleisten für den Anschluss von Xplained Pro Erweiterungsboards für schnelles Prototyping und erweiterte Funktionalität. Auf dem Board befindet sich ebenfalls ein Embedded-Debugger (EDBG), der externe Tools für die Programmierung oder das Debugging überflüssig macht. Der EDBG besitzt eine Mikro-USB-Schnittstelle mit einem Scrubber, virtuellem COM-Anschluss und DGI-Schnittstelle. Das EV81X90A Kit verfügt außerdem über ein Sicherheitselement (TA100), das die Sicherheitsfunktionalität des Mikrocontrollers für die Einhaltung der Cybersicherheitsvorschriften im Automotive-Bereich erhöht.

 

Das EV81X90A PIC32CM Curiosity Pro Development Board wird von Microchips Entwicklungs-Ökosystem MPLAB® unterstützt, das aus der integrierten Entwicklungsumgebung MPLAB X, dem Compiler MPLAB XC32 und Microchips kostenfreier Embedded-Software-Entwicklungsumgebung MPLAB Harmony besteht.

 

Mehr erfahren Sie unter https://mouser.de/new/microchip/microchip-ev81x90a-pic32cm-board.

 

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833