Ab sofort bei Mouser: Der MEMS-Absolutdrucksensor MLX90834 Triphibian von Melexis für Auto- und EV-Thermomanagement-Applikationen

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


Januar 2025 Mouser Electronics, Inc., das führende Unternehmen für Neuprodukteinführungen mit unschlagbarer Innovationskraft, bietet jetzt den Absolutdrucksensor MLX90834 Triphibian™ von Melexis an. Der MLX90834 erweitert die umfassende Produktreihe der MLX9083x Triphibian™-Drucksensoren und stellt eine flexible, robuste, werkskalibrierte MEMS-Lösung dar, die den absoluten Druck in gasförmigen und flüssigen Medien, die mit chemischen Kältemitteln kompatibel sind, von 2 bis 70 Bar genau misst. Dieser intelligente Sensor, der die Systemleistung, Programmierbarkeit und Zuverlässigkeit maximiert, verfügt über einen digitalen SENT-Ausgang, der dabei hilft, Absolutdruckinformationen und Temperaturdaten für verschiedene Automotive-Applikationen zu ermitteln.

 

Durch sein robustes Design vermeidet der MLX90834-Drucksensor den Druckunterschied zwischen einem Glassockel und der Drahtbondseite (wie bei rückseitig freiliegenden Lösungen), sodass das Bauteil aufgrund des hervorragenden Druckausgleichs auch unter gefrorenen Bedingungen überleben kann. Mit dem optionalen Eingang für externe NTC-Thermistoren und der bereits vorgenommenen Werkskalibrierung des Sensors kann der MLX90834 eine Genauigkeit von mehr als ±1 °C in erweiterten Temperaturbereichen erreichen.

 

Der MLX90834 enthält eine Sensorausleseschaltung, digitale Hardware, Spannungsregler und digitale Ausgangstreiber. Piezoresistive Elemente werden in die Membran implantiert, um eine Wheatstone-Brücke zu erzeugen, die ein Eingangssignal erzeugt, das wiederum verstärkt und in ein digitales Format umgewandelt wird. Dieses Format ermöglicht es der digitalen 16-Bit-Signalverarbeitung (DSP), eine Temperaturkompensation durchzuführen, bevor das Ergebnis als digitaler Ausgang (SENT) bereitgestellt wird. Der Sensor ist AEC-Q100- und AEC-Q103-002-zertifiziert und ASIL-konform (entwickelt als ASIL B SEooC gemäß ISO 26262) für Sicherheit.

 

Der MLX90834-Sensor ist in einem RoHS-konformen SOIC16 WB (XG)-Gehäuse erhältlich und für einen weiten Temperaturbereich im Automobilbereich von -40 °C bis +150 °C spezifiziert. Der Sensor eignet sich für Applikationen, die Absolutdrücke von 2 bis 70 Bar (mit gasförmigen oder flüssigen Medien) erfordern, HLK-R-Systeme, Getriebeölüberwachung, Motorölüberwachung und das Wärmemanagement von Elektrofahrzeugen (EVs), einschließlich eigenständiger Sensoren, eingebetteter Sensoren in intelligenten Expansionsventilen, eingebetteter Sensoren in E-Kompressoren und eingebetteter Sensoren in Pumpen. Um kundenspezifische Kalibrierkurven über die bereits vorhandenen Werkskalibrierungseinstellungen hinaus zu unterstützen, wird der MLX90834-Sensor von einem Programmiertool (PTC-04) unterstützt, das ebenfalls bei Mouser erhältlich ist.

 

Mehr erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/melexis/melexis-mlx90834-pressure-sensors/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Über Melexis
2026 -

Melexis verbindet die Leidenschaft für Technologie mit wahrhaft inspirierender Ingenieurskunst und entwirft, entwickelt und liefert innovative mikroelektronische Lösungen, die es Designern ermöglichen, Ideen in Applikationen zu verwandeln, die die beste vorstellbare Zukunft unterstützen. Die fortschrittlichen Mixed-Signal-Halbleiter-Sensor- und Aktuator-Bauteile des Unternehmens stellen sich den Herausforderungen der Integration von Sensorik, Antrieb und Kommunikation in Produkte und Systeme der nächsten Generation, die die Sicherheit verbessern, die Effizienz steigern, die Nachhaltigkeit unterstützen und den Komfort erhöhen.

Melexis hat seinen Hauptsitz in Belgien und beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter an 19 Standorten weltweit. Das Unternehmen wird an der Euronext in Brüssel (MELE) gehandelt.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833