Jetzt bei Mouser: Melexis MLX90830 Triphibian MEMS-Sensor für zuverlässige Druckerfassung in rauen Umgebungen

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


14. März 2024Mouser Electronics, Inc, der branchenweit führende Distributor für Neuprodukteinführungen mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauteilen™, führt ab sofort den MLX90830 Triphibian™ MEMS-Drucksensor von Melexis. Mit seinem freitragenden Design misst der MLX90830 Gas- und Flüssigkeitsdruck in verschiedenen Umgebungen mit hoher Präzision und Zuverlässigkeit. Der Sensor kann als eigenständiges Gerät integriert oder in Expansionsventile, E-Kompressoren oder Pumpen in Wärmemanagementsystemen von  Elektrofahrzeugen eingebaut werden. Der MLX90830 IC ist auch eine geeignete Wahl für HLK-R-Applikationen.

Der ab sofort bei Mouser erhältliche Melexis MLX90830-Sensor ist das erste Produkt mit der patentierten Triphibian-Technologie. Der fortschrittliche Drucksensor bietet gleichbleibende Leistung und Haltbarkeit unter allen Bedingungen, denen ein Elektrofahrzeug wahrscheinlich ausgesetzt ist. Der Sensor arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 150 °C, misst Gas- und Flüssigkeitsdrücke von 2 bis 70 Bar und ist frostbeständig. Dank der Fähigkeit, gasförmige und flüssige Zustände messen und feste (gefrorene) Zustände überstehen zu können, kann der Sensor unter allen möglichen Bedingungen arbeiten. Der werkseitig kalibrierte Melexis MLX90830 Sensor-IC liefert hochpräzise Messungen direkt ohne großen Konfigurationsaufwand.

Das Bauteil vereint Elektronik und den Sensor in einem Standard-IC-Gehäuse der Größe SO16. Das patentierte Sensorelement ist ein piezoresistives Element in Form einer Wheatstone-Brücke. Der Brückenausgang wird verstärkt und durch eine Analog-Digital-Wandlungsstufe geschickt. Im nächsten Schritt übernimmt ein digitaler 16-Bit-Signalprozessor (DSP) die Temperaturkompensation. Schließlich wird das Signal wieder in als Analogsignal ausgegeben. Die Ausgabe eines Analogsignals ermöglicht die direkte Kompatibilität mit vorhandenen Standardsensoren und bietet gleichzeitig die Vorteile eines neuen MEMS-Bauteils.

Der MLX90830 verfügt über konfigurierbare Diagnosefunktionen für eine maßgeschneiderte Überwachung und Fehlersuche, und der IC zeichnet sich durch eine Lebensdauergenauigkeit von ± 0,5 % und eine schnelle Anschwingzeit von nur 0,4 ms aus. Darüber hinaus erfüllt der Melexis MLX90830 die AEC-Q100 und AEC-Q103-002 Zertifizierungen und ist ASIL-konform. Da er als ASIL A SEooC (ISO 26262)-Gerät entwickelt wurde, gewährleistet er ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Fahrzeuganwendungen.

Mehr über den Melexis MLX90830 Triphibian MEMS-Drucksensor-IC erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/melexis/melexis-mlx90830-sensors/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Über Melexis
2026 -

Melexis verbindet die Leidenschaft für Technologie mit wahrhaft inspirierender Ingenieurskunst und entwirft, entwickelt und liefert innovative mikroelektronische Lösungen, die es Designern ermöglichen, Ideen in Applikationen zu verwandeln, die die beste vorstellbare Zukunft unterstützen. Die fortschrittlichen Mixed-Signal-Halbleiter-Sensor- und Aktuator-Bauteile des Unternehmens stellen sich den Herausforderungen der Integration von Sensorik, Antrieb und Kommunikation in Produkte und Systeme der nächsten Generation, die die Sicherheit verbessern, die Effizienz steigern, die Nachhaltigkeit unterstützen und den Komfort erhöhen.

Melexis hat seinen Hauptsitz in Belgien und beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter an 19 Standorten weltweit. Das Unternehmen wird an der Euronext in Brüssel (MELE) gehandelt.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833