Neu bei Mouser: Das ESP32-C61 Wi-Fi 6- + Bluetooth 5 (LE)-SoC von Espressif Systems für IoT, Industrie, Robotik und smarte Applikationen

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


Mehr über das ESP32‑C61‑SoC
Mehr über das ESP32‑C61‑SoC

10. Februar 2026 Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und Industrieautomatisierungsprodukten, vertreibt ab sofort das neue ESP32-C61 Wi-Fi® 6- + Bluetooth® 5 (LE)-System-on-Chip (SoC) von Espressif Systems. Das ESP32-C61-SoC wurde für Applikationen in den Bereichen IoT, Smart Home, Industrie, Robotik, Sensoren und Medizintechnik entwickelt.

 

Das bei Mouser erhältliche ESP32-C61-SoC von Espressif Systems verfügt über optimierte Peripherien und verbesserte Konnektivität und wird von einem 32-Bit-RISC-V-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 160 MHz angetrieben, einschließlich externer PSRAM-Unterstützung. Dies ermöglicht Entwicklern die Erstellung funktionsreicher Applikationen mit größeren Daten-Puffern, zusätzlichen Funktionen und zukünftigen Upgrades, wobei weniger Zeit für die Speicheroptimierung aufgewendet werden muss. Das ESP32-C61 unterstützt eine Bandbreite von 20 MHz für den 802.11ax-Modus und eine Bandbreite von 20 MHz/40 MHz für den 802.11b/g/n-Modus. Es bietet außerdem Funktionen wie OFDMA und MU-MIMO für zuverlässige Verbindungen mit geringer Latenz sowie Target Wake Time (TWT) für Applikationen mit extrem geringem Stromverbrauch. Darüber hinaus verfügt der ESP32-C61-Chip über eine Reihe robuster Peripherien, darunter SPI, I2C, UART, I2S, ADC, GDMA, ETM und einen Analogkomparator. Der Bluetooth 5 (LE)-Funk ermöglicht den Betrieb mit großer Reichweite über eine Advertisement-Erweiterung und einen codierten PHY, während er gleichzeitig einen PHY mit hohem Durchsatz von 2 Mbit/s unterstützt. Der ESP32-C61 unterstützt außerdem das BLE Mesh 1.1-Protokoll, ESP-IDF und das ESP-Matter SDK oder kann über ESP-AT oder ESP-gehostet als drahtloser Co-Prozessor betrieben werden, was eine nahtlose Integration in verschiedene Systemarchitekturen ermöglicht.

 

Das ESP32-C61 zeichnet sich durch sicheres Booten, Flash und PSRAM-Verschlüsselung mit kryptografischen Beschleunigern aus und verfügt über ein ECDSA-basiertes digitales Signaturperipheriegerät (DSP) in der Hardware, wodurch private Schlüssel vor Softwarezugriffen geschützt werden. Die Integration einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU) unter Verwendung von Zugriffsberechtigungsverwaltung (APM), einem Hardware-Block und physischem Speicherschutz (PMP) bietet Mechanismen zur Softwareisolierung.

 

Mehr erfahren Sie unter https://www.mouser.com/new/espressif/espressif-esp32-c61-socs/.

Weitere Neuigkeiten von Mouser und unsere neuesten Produkte finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Über Espressif Systems

2026 - Espressif Systems ist ein fortschrittliches und professionelles IC-Designunternehmen, das energieeffiziente Wi-Fi- und Bluetooth-SoCs sowie drahtlose Lösungen für Internet der Dinge (IoT)-Applikationen anbietet. Das Unternehmen verfügt über ein Team von Innovatoren aus aller Welt, die in den Bereichen Chipdesign, Algorithmenforschung, Softwareentwicklung, Open-Source-Entwicklung, Produktentwicklung und im Kundenservice arbeiten.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833