Winzig klein: Die neuen MEMS-Beschleunigungs-Sensoren BMA530 und BMA580 von Bosch sind bei Mouser erhältlich
5. Juli 2024 – Mouser Electronics Inc. ist der führende Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und Produkten für die Industrieautomatisierung und bietet ab sofort die neuen Beschleunigungsmesser BMA530 und BMA580 von Bosch an. Der BMA530 und der BMA580 sind die weltweit kleinsten Sensoren für die Beschleunigungsmessung bei Applikationen mit geringem Platzangebot, wie beispielsweise Wearables und Hörgeräte.
Die bei Mouser erhältlichen Beschleunigungsmesser BMA530 und BMA580 von Bosch sind extrem leistungsstark und sind im branchenweit kleinsten Gehäuse für Designingenieure erhältlich, die eine einfache Implementierung ohne detaillierte Kenntnisse der Applikationen benötigen. Mit Hilfe integrierter Funktionen kann der BMA530 Bewegungsaktivitäten mit einem Schrittzähler verfolgen, der sich besonders für Wearables eignet. Gleichzeitig eignet sich der BMA580 zur Erkennung von Sprachaktivitäten, die beispielsweise in Hörgeräten unter Nutzung der Knochenleitfähigkeit zum Einsatz kommt. Typischerweise verbrauchen Mikrofone in Hörgeräten viel Strom, da sie ständig eingeschaltet sein müssen, um die Sprachaktivität zu erfassen. Dagegen wird durch die Knochenleitung die Vibration der Stimme des Nutzers erkannt, sodass das Gerät aus dem Ruhezustand aufgeweckt wird und somit bei einer geringen Größe des Sensors viel Strom spart.
Im Vergleich zu den Beschleunigungsmessern der vorherigen Generation von Bosch haben der BMA530 und der BMA580 einen um 76 % kleineren Footprint (von 0,95 mm auf 0,55 mm) in einem innovativen WLCSP-Gehäuse (Wafer Level Chip Scale Package). Dadurch lassen sie sich einfach auf einem Board platzieren und in tragbare Produkte integrieren. Gleichzeitig bieten sie zahlreiche flexible Verbindungsmöglichkeiten, einschließlich einer I3C®-Schnittstelle.
Die Beschleunigungsmesser BMA530 und BMA580 werden von den Shuttle Boards BMA530 und BMA580 unterstützt, die bei Mouser bestellbar sind. In Verbindung mit dem Bosch Application Board, das bei Mouser erhältlich ist, liefern die Shuttle Boards eine beispielhafte Schaltung für Applikationen und ermöglichen schnelles Prototyping, wenn sie in bestehende Designs integriert werden.
Weitere Informationen über den BMA530 finden Sie unter https://eu.mouser.com/new/bosch/bosch-bma530-accelerometers/.
Weitere Informationen über den BMA580 finden Sie unter https://eu.mouser.com/new/bosch/bosch-bma580-accelerometers/
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
2026 - Als weltweit führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen ist die Bosch Group darauf ausgerichtet, die Lebensqualität weltweit mit innovativen Produkten und Dienstleistungen zu verbessern.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.