Jetzt bei Mouser: Analog Devices ADMV4540 K-Band Quadratur-Demodulator für Satellitenkommunikation
9. März 2022 – Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor im Bereich New Product Introduction (NPI) mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauelementen, führt jetzt den K-Band Quadratur-Demodulator ADMV4540 von Analog Devices. Der ADMV4540 ist ein hochintegrierter Quadratur-Demodulator mit integriertem Synthesizer, der sich ideal für K-Band Satellitenkommunikationssysteme der nächsten Generation mit hohem Durchsatz und Erdungsklemme eignet, die eine vollständige Außeneinheit benötigen.
Der bei Mouser Electronics erhältliche Analog Devices ADMV4540 Quadratur-Demodulator ist eine Einzelchiplösung und arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V bei einer Gesamtverlustleistung von weniger als 3,2 W. Das Bauteil bietet einen integrierten Synthesizer mit spannungsgesteuertem Oszillator (VCO), Abwärtswandler, Basisbandverstärker mit Filterfunktion, einen rauscharmen Verstärker (LNA) und eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI) für Steuerfunktionen, so dass Entwickler Geräte mit geringerer Baugröße konstruieren können.
Das HF-Frontend des ADMV4540 besteht aus zwei rauscharmen Verstärkerpfaden (LNA), die Polarisation mehrerer Antennen unterstützen und im Betriebsfrequenzbereich von 17–22 GHz arbeiten. Beide Pfade weisen eine optimale kaskadierte 5dB-Doppelseitenband-Rauschzahl bei maximaler Verstärkung auf, wobei der LNA über die programmierbare 4-polige SPI des Bauteils wählbar ist.
Die integrierte fraktionale N-Phasenregelschleife (PLL) und ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO) mit geringem Phasenrauschen erzeugen das erforderliche lokale Oszillatorsignal (LO) für die beiden doppelt symmetrischen I/Q-Mischer, damit die LNA-Ausgabe zur Abwärtswandlung des Basisbands genutzt werden kann. Die hervorragende Anpassung zwischen den Kanälen und der hohe störungsfreie Dynamikbereich (SFDR), die Gesamtverstärkung und die Bandbreiteneinstellungen machen den ADMV4540 ideal für Satellitenkommunikationssysteme mit dichten Konstellationen, mehreren Trägern und nahen Störquellen.
Für Entwicklungsanwendungen führt Mouser zudem das ADMV4540-EVALZ Evaluierungsboard, das einen vorinstallierten ADMV4540 K-Band Quadratur-Demodulator zusammen mit allen erforderlichen externen Komponenten enthält. Es erfordert das System Demonstration Platform-Serial Controllerboard SDP-S, das separat erhältlich ist.
Mehr über den Analog Devices ADMV4540 Quadratur-Modulator erfahren Sie unter https://mouser.de/new/analog-devices/adi-admv4540-kband-quadrature-demodulator/.
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
Über Analog Devices
2026 - Analog Devices, Inc. operiert im Herzen der modernen digitalen Wirtschaft und wandelt mit seinem umfassenden Sortiment an Technologien in den Bereichen Analog-/Mixed-Signal, Leistungsmanagement, Hochfrequenz (HF) sowie digitalen und Sensorsystemen physikalische Phänomene in verwendbare Daten um. ADI bedient weltweit 125.000Kunden mit über 75.000Produkten für den industriellen, Kommunikations-, Automobil- und Verbrauchermarkt. ADI hat seinen Hauptsitz in Wilmington, MA. Besuchen Sie http://www.analog.com.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.