Neues E-Book von Mouser und Amphenol: Wie Konnektivität E-Mobilität und eVTOLs vorantreibt
12. Februar 2025 – Mouser Electronics, Inc., das führende Unternehmen für Neuprodukteinführungen™ mit unschlagbarer Innovationskraft, gab heute ein neues E-Book in Zusammenarbeit mit Amphenol bekannt, das detaillierte Einblicke in die Verbindungs- und Sensortechnologie für E-Mobilität gibt. In 9 Experten über Konnektivität bei E-Mobilität gewähren Fachleute von Amphenol und aus der Transportindustrie Einblicke in Technologien und Strategien, die erforderlich sind, um die einzigartigen Anforderungen heutiger Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge (EVs/HEVs) und elektrisch angetriebenen, senkrechtstartenden Fluggeräten (Electric Vertical Take-Off Aircrafts, eVTOLs) zu unterstützen.
Die Kapitel des E-Books befassen sich mit den Herausforderungen und Vorteilen der verschiedenen Arten von elektrischen Systemen und Batteriespeichern. Dabei wird auf die funktionale Sicherheit und die Umweltsicherheit eingegangen, ebenso wie auf die Vehicle-to-Everything (V2X)-Technologie. V2X ist ein Kommunikations-Framework, das es Fahrzeugen ermöglicht, mit verschiedenen Elementen in ihrer Umgebung zu interagieren, etwa mit anderen Fahrzeugen (V2V), Infrastruktur (V2I), Fußgängern (V2P) und Netzwerken (V2N). Durch den Informationsaustausch in Echtzeit erhöht dieses umfassende Kommunikations-Framework die Sicherheit, die Effizienz und den Komfort.
Das E-Book hebt außerdem relevante Produkte von Amphenol hervor, darunter Sensoren, Steckverbinder und Kabelsätze, die sich für EVs, HEVs und eVTOLs eignen.
Die von Amphenol Aerospace hergestellten Hochspannungs-Rundsteckverbinder der HV38999-Baureihe wurden für die Stromversorgungsanforderungen von Fluggeräten der nächsten Generation konzipiert. Durch die Optimierung der Einsätze können diese Spezialsteckverbinder hohe Spannungen und große Ströme in großen Höhen sicher übertragen und bleiben dabei teilweise entladungsfrei, um die Lebensdauer der Steckverbinder zu verlängern. Diese Steckverbinder verwenden die Sequenz „First Mate, Last Break“ (zuerst gepaart, zuletzt gebrochen) und können mit dem Standardzubehör der 38999-Baureihe verwendet werden.
Die SurLok Plus™ ist eine von Amphenol Industrial entwickelte Druckhülse, die für die Anforderungen von Hochspannungs-Leistungsapplikationen in Branchen wie kommerziellen Elektrofahrzeugen, Energiespeichern und Industrieanlagen konzipiert wurde. Die SurLok Plus-Baureihe ist vor Ort einfach zu installieren und bietet überlegene Sicherheitsmerkmale und eine robuste Leistung. Die IP67-zertifizierte SurLok Plus-Baureihe ermöglicht eine zuverlässige Stromverteilung, ohne dass spezielle Drehmomentwerkzeuge erforderlich sind.
Die ePower-Lite-Kunststoff-Leistungssteckverbinder von Amphenol Industrial wurden für die Verwendung in kommerziellen Hybridelektrofahrzeugen und schweren Maschinen entwickelt. Die 2-poligen, 3-poligen und 4-poligen Steckverbinder enthalten die patentierte RADSOK®-Technologie, die eine hohe Stromstärke, einen geringen T-Anstieg und Spannungsabfall sowie einen geringen Widerstand bietet.
Die FAKRA-zu-AMC-Kabelsätze von Amphenol RF kombinieren den standardmäßigen FAKRA-Automotive-Steckverbinder mit dem Mikro-Miniatur-AMC-Steckverbinder auf einem ultraflexiblen Koaxialkabel mit 1,13 mm oder 1,37 mm Rastermaß. Diese Kombination ermöglicht ein einfaches Verbinden und Trennen und ist ideal für Automotive- und IoT-Applikationen, die eine kompakte Infrastruktur erfordern.
Die Stromsensoren HCSP-1BS mit offenem Regelkreis von Amphenol Piher basieren auf Hall-Effekt- und TMR-Technologien und eignen sich für die Überwachung und das Management von Leistung und Sicherheit in Batteriesystemen für die Automotive- und Transportindustrie.
Das neue E-Book finden Sie unter https://resources.mouser.com/explore-all/amphenol-9-experts-discuss-the-role-of-connectivity-in-emobility-mg/.
Alle E-Books von Mouser finden Sie unter https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/.
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
Wilcoxon Sensing Technologies, ein Unternehmen von Amphenol, ist ein führender Hersteller und Lieferant von Vibrationsüberwachungslösungen für Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt für vorbeugende Wartungs- und Zustandsüberwachungsprogramme. Qualitätsmanagement-Zertifizierung nach ISO 9001:2015 für die Entwicklung, Herstellung, Montage und den Vertrieb von Schwingungssensoren, akustischen Unterwassersensoren und zugehörigen Geräten. Wilcoxon bietet eine große Auswahl von Vibrationsüberwachungsprodukten, die Ingenieure, Techniker sowie Betriebs- und Anlagenpersonal bei der Überwachung kritischer Maschinen und Anlagen unterstützen. Von Beschleunigungsmessern zur Messung von Vibrationen bis hin zu Kabeln, Montagezubehör, Gehäusen und Messumformern bietet Wilcoxon alles, was Teams für zustandsorientierte Überwachung und vorausschauende Wartung für feste Installationen benötigen – und eine Reihe von tragbaren Referenzquellen für Messungen im Feld. Wilcoxon ist innerhalb der Sensor Division von Amphenol (Amphenol Sensor Technology Group) organisiert.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.