Jetzt bei Mouser: Das Agilex 3 FPGA Development Kit der C-Baureihe von Altera für Edge- und Embedded-Applikationen
31. Juli 2025 – Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor für Neuprodukteinführungen mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauteilen™, hat ab sofort das Agilex™ 3 FPGA Development Kit der C-Baureihe von Altera® im Sortiment. Dieses Development Kit zeichnet sich durch einen kompakten Tischformfaktor und eine optionale Tochterkarte aus, mit der die Karte in einen PCIe 3.0 x1-Steckplatz gesteckt werden kann. Das vielseitige, energieeffiziente Board ist ideal für Embedded-Design-Applikationen in den Bereichen Industrie, Medizin, Video und Sicherheit geeignet.
Das ab sofort bei Mouser erhältliche Agilex 3 FPGA Development Kit der C-Baureihe umfasst eine Reihe von Funktionen und Steckverbindern für Edge- und Embedded-Applikationen. Das Kit bietet DisplayPort 1.4-Schnittstellen, die bis zu 8K-Videos unterstützen, MIPI-Anschlüsse für Kameras und Displays von Mobilgeräten und LPDDR4-Speicher für effiziente Leistung. Das Agilex 3 FPGA Development Kit der C-Baureihe ermöglicht den Anschluss zusätzlicher Peripherien und Geräte über Raspberry Pi-Hardware, die auf Top (HAT)-Zusatzplatinen und Pmod-Anschlüssen angebracht ist. Das Kit enthält außerdem einen integrierten USB-Blaster III für die FPGA-Programmierung und -Konfiguration, wodurch die Entwicklung optimiert wird.
Das Development Kit basiert auf den Agilex 3 FPGAs und SoC-FPGAs von Altera. Die Agilex 3 FPGAs und SoC-FPGAs bieten hohe Leistung für energie- und kosteneffiziente Designs mit Hyperflex™ FPGA-Architektur und fortschrittlicher Transceiver-Technologie. Die Agilex 3-Bauteile verfügen außerdem über eine neuartige, verbesserte digitale Signalverarbeitung mit einem KI-Tensor-Block. Diese KI-Tensor-Funktionalität ermöglicht es Entwicklern, vortrainierte KI-Modelle mit geringerem Energieverbrauch und reduziertem Logikbedarf im Vergleich zu herkömmlichen FPGA-Strukturen zu beschleunigen. Die Agilex 3-Produktfamilie ist mit einem hochmodernen Sicherheitsmodul ausgestattet, das Verschlüsselung, Authentifizierung und Manipulationsschutz bietet. Typische Einsatzbereiche sind die Fabrikautomatisierung, EV-Ladestationen, Videobearbeitung und medizinische Bildgebung. Ausgewählte Agilex 3-Bauteile können von der Agilex 5 FPGA-Familie migriert werden, sodass Kunden je nach Leistungs-, Energie- und Funktionsanforderungen flexibel skalieren können. Zudem ermöglichen Softwaretools den kostenlosen Zugriff auf Geräte der Agilex 3 C-Baureihe und der Agilex 5 E-Baureihe in der neuesten Version der Quartus® Prime Designsoftware.
Mehr über das Agilex 3 FPGA Development Kit der C-Baureihe erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/altera/intel-agilex-3-dev-kit/.
Weitere Neuigkeiten von Mouser und die neuesten Produkte finden Sie unter https://eu.mouser.com/newsroom/.
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
2026 - Altera ist ein führender Anbieter von programmierbarer Hardware, Software und Development Tools, die es Designern von Elektroniksystemen ermöglichen, Innovationen zu entwickeln, sich von der Konkurrenz abzuheben und in ihren Märkten erfolgreich zu sein. Mit einem großen Portfolio an branchenführenden FPGAs, SoCs und Designlösungen ermöglicht Altera seinen Kunden eine schnellere Markteinführung und eine unübertroffene Leistung in Applikationen in den Bereichen Rechenzentren Kommunikation, Industrie, Automotive und mehr.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.