Mouser führt ab sofort die EVA-2000 LoRaWAN-Sensoren für Industrieautomatisierung und Umweltapplikationen von Advantech

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


3. Oktober 2024 Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und Industrieautomatisierungsprodukten, hat jetzt die EVA-2000-Sensoren und -Messgeräte von Advantech im Sortiment. Die EVA-2000-Sensoren stellen einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der industriellen Sensorapplikationen dar. Sie ermöglichen die Datenübertragung über große Entfernungen (bis zu 15,6 km) kombiniert mit außergewöhnlicher Energieeffizienz für die Industrieautomatisierung sowie die Geräte- und Umweltüberwachung.

Die bei Mouser erhältlichen EVA-2000-Sensoren sind einfach zu installieren und zu warten. Sie umfassen den 3-Phasen-Stromzähler EVA-2210, den Temperatur- und Feuchtesensor EVA-2310, den LoRaWAN PT1000-Rundkopfsondensensor und den Wasserleck-Erkennungssensor EVA-2510. Das zentrale Funktionsmerkmal der EVA-2000-Reihe ist die Fähigkeit, Daten zu erfassen und über große Entfernungen hinweg drahtlos über die energieeffiziente, großflächige LoRaWAN-Technologie zu übertragen. Diese Fähigkeit wird durch den außergewöhnlich niedrigen Stromverbrauch noch verstärkt, wodurch eine längere Batterielebensdauer gewährleistet wird.

Der EVA-2210 ist ideal für die Messung des Stroms in Geräten wie Pumpen, Lüftermotoren, Kompressoren, Computern und Servern. Der EVA-2310 eignet sich für die Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Büros, Krankenhäusern, Klassenzimmern oder Lagerhallen. Der EVA-2311 verfügt über einen PT1000-Rundkopfsondensensor mit einem 2 m langen Kabel und Schutzklasse IP67 mit einem Temperaturerfassungsbereich von -70 °C bis +200 °C. Er kann die Temperatur von Kühlschränken, Gefrierfächern und Kühlrohren messen. Der Wasserleck-Erkennungssensor EVA-2510 wird in Kühlsystemen und Wasseraufbereitungsanlagen eingesetzt, um Risiken zu verringern, indem Benutzer schnell auf Probleme aufmerksam gemacht werden, um schwere Schäden zu vermeiden.

Alle vier Sensoren können direkt an Wänden, Metallkästen oder Masten angebracht werden und werden von zwei AA-Li-Ionen-Batterien mit 3,6 V und einer Lebensdauer von bis zu dreieinhalb Jahren (je nach Bedingungen) betrieben.

Mehr erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/advantech/advantech-eva-2000-sensors-meters/

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Über Advantech

2026 - Advantech ist ein führender Anbieter von zuverlässigen und innovativen Embedded- und Automatisierungsprodukten und -lösungen. Das Unternehmen bietet umfassende Systemintegration, Hardware, Software, kundenorientierte Designdienste und globale logistische Unterstützung, gestützt von führenden Front- und Back-Office-E-Business-Lösungen. Advantech ist ein Innovator und arbeitet eng mit Partnern zusammen, um Komplettlösungen für eine breite Auswahl von Applikationen in unterschiedlichsten Branchen anzubieten.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833