Jetzt bei Mouser: Die stromsparende Präzisionssensor-Schnittstelle MAX40109 von Analog Devices für Drucksensor-Applikationen
5. Juli 2024 – Mouser Electronics Inc. ist der führende Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und Produkten für die Industrieautomatisierung und bietet ab sofort den stromsparenden System-on-a-Chip (SoC) MAX40109 von Analog Devices, Inc. (ADI) an. Der MAX40109 SoC beinhaltet ein hochpräzises, programmierbares Analog-Frontend (AFE), einen Analog-Digital-Wandler (ADC), einen Kalibrierungsspeicher und eine digitale Signalverarbeitung. Der MAX40109 ist in einem Thin Quad-Flat-No Lead-Gehäuse (TQFN) erhältlich und wurde für verschiedene Sensor-Applikationen konzipiert, darunter Kraft-, Druck-, Temperatur- und Dehnungsmessgeräte sowie Wheatstone-Brücken.
Der MAX40109 SoC von ADI ist jetzt bei Mouser erhältlich und besitzt einen Digital-Analog-Wandler (DAC) mit Ausgangspuffer zur Unterstützung einer analogen Spannungsausgabe und einer Stromschleife von 4 mA bis 20 mA. Das AFE des MAX40109-Sensors verfügt sowohl über analoge als auch digitale Ausgänge. Das Bauteil hat einen Betriebsspannungsbereich von 3 bis 36 Volt und einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +125°C. Das analoge Frontend bietet eine Schnittstelle für Drucksensoren auf Basis einer Widerstandsbrücke. Zudem kann das Bauteil die Temperatur entweder direkt von der Widerstandsbrücke oder von einem externen Thermistor messen.
Über die digitalen Schnittstellen des MAX40109 werden der Kalibrierungsspeicher des Geräts, die Verstärkung des programmierbaren Verstärkers des Front-Ends und die interne Stromquelle, die die Brücke der Sensoren antreibt, programmiert. Über die digitale I2C-Schnittstelle können auch die digitalen Ausgangsdaten abgerufen und Alarme generiert werden.
Weitere Informationen über die stromsparende Präzisionssensor-Schnittstelle MAX40109 von Analog Devices finden Sie unter https://eu.mouser.com/new/analog-devices/adi-max40109-soc/.
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.