Der autorisierte Distributor Mouser Electronics führt große Auswahl von Analog Devices-Lösungen zur Datenkonvertierung, zum Leistungsmanagement und zu
28. Februar 2025 – Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Komponenten und industriellen Automatisierungsprodukten, erweitert kontinuierlich seine Auswahl neuester leistungsstarker analoger und Mixed-Signal-ICs sowie Digitaler Signalprozessoren (DSP) von Analog Devices, Inc. (ADI), einem global führenden Halbleiterunternehmen . Bei Mouser sind über 70.000 ADI-Produkte bestellbar, wobei über 42.000 auf Lager und versandbereit sind.
Der bei Mouser verfügbare ADI ADMT4000 ist ein Einzelchip mit mehrgängigem Positionssensor und einem absoluten Messbereich von 46 Umdrehungen (16560°). Dieses einzigartige Design macht die sonst notwendige Backup-Stromversorgung und das Getriebe für typische Positionssensoren und Encoder überflüssig, was die Entwürfe vereinfacht und die Kosten senkt. Der Sensor ist kontaktlos und im gesamten Messbereich auf ±0,25° genau. Das Bauteil eignet sich perfekt für Applikationen wie die Positionierung von Roboter-/Cobot-Armgelenken und TPO-Nachverfolgung in der Industrieautomatisierung, Werkzeugmaschinen oder medizinischen Geräten.
Der LTM4682 μModule® ist ein Abwärts-DC/DC-Regler mit 31,25-A-Vierfach- oder 125-A-Einzelschritt und speziell auf hohe Bandbreiten und Einschwingverhalten ausgelegt. Die Leistungsmanagementparameter des Bauteil können über PMBus per Fernzugriff konfiguriert und überwacht werden. Der LTM4682 ist für das Mehrspannungs-Leistungsmanagement von Prozessoren geeignet, wie es von FPGAs und Rechenzentren vorgeschrieben ist.
Das ebenfalls bei Mouser verfügbare AD4857 ist ein vollständig gepuffertes 16-Bit-Datenerfassungssystem (DAS) mit 8 Kanälen zur simultanen Abtastung. Das AD4857 wird mit 5-V-Niederspannung betrieben, verfügt über flexible Eingangspuffer und verwendet den Präsisionspuffer mit geringer Abweichung bei interner Referenz und Referenz. Dadurch kann der SoftSpan-Bereich jedes Kanals unabhängig konfiguriert werden, um sich an den Signalhub der Anwendung anzupassen. Dadurch ist weniger externe Signalkonditionierung erforderlich. Applikationen für das AD4857 umfassen automatische Testgeräte, Messgeräte und Steuersysteme, Halbleiterfertigung und vieles mehr.
Der ADXL380-3-Achsen-MEMS-Beschleunigungs-Sensor verfügt über auswählbare Messbereiche, um ±4 g, ±8 g und ±16 g zu unterstützen. Der Sebsor ermöglicht Präzisionsapplikationen mit minimaler Kalibrierung. Durch das geringe Signalrauschen und die Stromsparfunktionen des Bauteils ist die genaue Messung von Tonsignalen oder Herzgeräuschen selbst in vibrierenden Umgebungen möglich. Diese Funktionen umfassen einen integrierten Mikro-Power- Temperatursensor, die Erkennung in ein, zwei oder drei Stufen sowie einen Zustandsautomaten, um Falschauslösungen zu verhindern. Der ADXL380 eignet sich perfekt zur Audio-Ausgabe sowie der aktiven Geräuschunterdrückung, für Wearables, stromsparende Bewegungsmeldung, Zustandsüberwachung und vieles mehr.
Mouser bevorratet nicht nur die neuesten Lösungen, sondern kooperiert auch regelmäßig mit ADI, um ansprechende, informative eBooks zu modernen Technologien zu verfassen, über die Technikteams mehr erfahren möchten. Die eBooks befassen sich mit einer großen Auswahl von Themen, beispielsweise dem Entwurf effizienter Leistungsmanagement-Lösungen, der Rolle von Messgeräten in der modernen Technik sowie der Frage, wie Fertigungsstätten durch flexible Herstellung produktiver werden können.
Mehr über das vollständige Spektrum der bei Mouser verfügbaren ADI-Produkte erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/manufacturer/analog-devices/.
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.