Mouser Launches STMicroelectronics MIS2DU12 Ultra-Low-Power Accelerometer for Activity Tracking and Patient Monitoring
November 12, 2026 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the MIS2DU12 ultra-low-power accelerometer from STMicroelectronics.
The MIS2DU12 is a high-performance, linear 3-axis accelerometer featuring advanced digital capabilities. The MEMS and ASIC components are specifically engineered to deliver an exceptional ultra-low-power architecture, where the anti-aliasing filter operates with low power consumption. The MIS2DU12 offers user-selectable full-scale ranges of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g, and supports output data rates from 1.6 Hz up to 800 Hz for precise acceleration measurements. The device includes a dedicated internal engine for motion and acceleration processing, supporting features such as free-fall detection, wake-up, single/double-tap recognition, activity/inactivity monitoring, and 6D/4D orientation detection.
The MIS2DU12 accelerometer is suitable for activity monitoring and posture detection for medical FDA Class III applications when used as a non-life-sustaining component, patient monitoring, motion-activated functions and pedometers.
To learn more, visit https://www.mouser.com/en/new/stmicroelectronics/stmicroelectronics-mis2du12-accelerometer/. For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/en/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser è uno dei principali distributori autorizzati di componenti elettronici e prodotti per l'automazione industriale. Con oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1.200 produttori, offriamo la più ampia selezione di prodotti disponibili a magazzino. La nostra divisione di componenti elettronici affianca ingegneri progettisti e responsabili acquisti offrendo le ultime novità di prodotto nei settori dei semiconduttori, dei componenti passivi, dell'interconnessione e delle tecnologie elettroniche correlate. La nostra divisione di automazione industriale supporta le aziende a progettare, realizzare e mantenere le proprie apparecchiature e attività produttive, offrendo soluzioni all'avanguardia per sensori, pannelli, PLC e sistemi di controllo motore, disponibili a magazzino per la spedizione immediata.
Mouser offre un servizio clienti di eccellenza tramite 28 sedi distribuite in tutto il mondo, con assistenza nella lingua locale e supporto nelle valute e nei fusi orari locali. Ogni giorno spediamo prodotti a più di 650.000 clienti in 223 paesi e territori dai nostri modernissimi centri di distribuzione, con una superficie complessiva di oltre 140.000 metri quadrati, situati nell'area metropolitana di Dallas, Texas. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.mouser.com.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.